结果:找到"热镀锌 金属加工 钣金 金属材料 机械加工",相关内容1000条
  • 热镀锌钢板的前世今生、工艺流程、及常见应用
  • 发展史热镀锌发明于18世纪中叶,它是由热镀锡工艺发展而来,至今已跨入第四个世纪。至今为止,热镀锌仍是钢材防蚀方法中应用最普遍、最有效的工艺措施。1742年,马罗英博士对钢铁的热镀锌进行了开创性的试验并在法国皇家学院进行了宣读。1837年,法国的索里尔申请了热镀锌专利,提出了使用原电池法保护钢的构想,即在铁表面上镀锌防锈的工艺。同年英国的克劳福申请了以氯化铵为溶剂的镀锌专利,这一方法经过许多改进而沿袭至今。1931年,近代冶金工业最杰出的工程师波兰人森吉米尔在波兰建成了世界上第一条氢气还原法连续带钢热镀锌生产线,该法在美国获得专利并于1936-1937年在美国和法国Maubeuge钢铁厂分别建...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 15:01:00
  • 折弯出这些形状,是怎样实现的?
  • 折弯是一种钣金加工方式,各种形状经过几刀就会折弯出想要的形状,十分神奇,今天咱们分享一些折弯的基础知识。数控折弯工艺折弯机的主要参数是:压力,工作台长。1.折弯刀的主要类型如下图(1):图(1)2.各种刀具的主要应用折弯类型。(1)直刀:一般优先用于只折一道弯并不用考虑避位的弯折,见图(2)图(2)但如果出现以下等情况就需要考虑避位,见图(3)由图(3)看到,折弯明显干涉,此时就要考虑用另外类型的折弯刀来折弯。图(3)左侧的情况可视情况优先选用小弯刀来避位,见图(4)图(4)而图(3)右侧的情况就要选用尖刀来避位了,但同时也要注意,由于尖刀的头很尖,所以它的强度比较差,所以它不能用于厚板的折...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-29 15:00:00
  • 抽芽破裂及偏差原因及改善对策
  • 抽芽破裂及偏差原因:1、抽芽冲头预冲刃口断掉2、凸凹模偏位(一次性抽芽)3、凸模与凹模间隙过小(预冲孔抽芽)4、预冲孔毛边过大或冲头断掉,孔未冲出5、凸模破裂(抽芽冲头工作部位崩缺)抽芽破裂及偏差改善对策:1、更换抽芽冲头2、调整凸凹模位置3、将凸凹模间隙调整至适中4、更换预冲冲头5、更换抽芽冲头
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:52:00
  • 抽芽高度不够是什么原因造成的?
  • 抽芽高度不够原因:1、预冲孔孔径太大2、抽芽冲头工作部位进入凹模深度不够3、抽芽了冲头直径太小,与凹模间隙太大(或凹模直径太大)4、预冲孔之材料到抽芽工站时错位,以致抽芽后一边高一边低改善对策:1、将预冲孔修改至适当之直径(如果预冲孔太小,导致抽芽后偏高)2、加长抽芽冲头工作长度3、将抽芽冲头修改至所需要的直径,凹模也一样4、调整抽芽或预冲孔两个工站的定位,视抽芽孔的位置来调整
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:51:00
  • 常见硬度对照表,二话不说,直接收藏
  • 分享一份常见硬度对照表,直观易懂,方便学习,速度收藏!HRC/HB近似换算小窍门:硬度高于20HRC,1HRC≈10HB,硬度低于20HRC,1HRC≈11.5HB。备注:对于切削加工,基本可统一换算1HRC≈10HB(工件材料硬度有波动范围)
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 黑色 硬度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-23 16:57:00
  • 为什么铝合金产品那么容易被刮花?
  • 你是否有过这样的疑问:为什么铝合金产品做完阳极氧化后不耐磨了?用指甲稍微刮一下都能留下刮痕。先别着急,铝合金产品容易刮花是很多人都会遇到的难题,今天就给大家来讲讲铝合金产品容易刮花到底是什么原因造成的。其实铝合金的耐磨性和金属硬度有关。铝本身的质地是偏软的——铝的密度约为钢密度的三分之一,铝合金是实用金属中最轻的金属,比重约为铝的2/3,铁的1/4。这就需要加入一些其他金属去制成合金来提高其本身的硬度。一、七种常用铝合金牌号:1XXX:99%以上的纯铝系列硬度在25-32之间,是铝含量大于99%的1系列纯铝。这个系列的最低含铝量,比如1050,其含铝量为99.5%。生产发展过程较为单一,相对...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 铝合 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 17:05:00
  • CNC材料|金属材料的选择
  • 金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。它的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。这些性能决定着材料的适用范围及应用的合理性,是我们选择金属材料时的重要参考依据。我们目前支持的金属材料主要分为铝合金和铜合金两项,两者有着不同的机械性能和加工特性。本期文章,将对这两类金属材料进行介绍,以供大家作为选择的参考依据。一、铝合金国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,每个牌号命名和含义各不相同,我们先来认识一个铝合金的命名构成及其所代表的的意义:不同牌号的铝合金在硬度、强度、加工性、装饰性、耐蚀性、焊接性等机械性能和化学性能方面都存在着明显的差异,各有...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 铝合 铜合 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 14:05:00
  • CNC材料|工程材料如何选材
  • 材料不对,一切白费!要想开发生产出满意的产品,材料的选择是最基础的一步,也是最为关键的一步。CNC加工可选用的材料非常多,包括金属材料、非金属材料和复合材料等。常见的金属材料包括钢、铝合金、铜合金、不锈钢等。非金属材料有工程塑料、尼龙、电木、环氧树脂等。复合材料则有纤维增强塑料、碳素纤维增强环氧树脂、玻璃纤维增强铝等。不同材料具有不同的物理和机械特性,正确选择合适的材料对于零件的性能、精度和耐用性至关重要。本期小编将从自身经验出发,分享给大家如何在众多加工材料中,选择出成本低且合适的材料。一、确定产品的实际应用需求首先,我们需要确定产品及其各部分零配件的最终用途。如医疗设备需要消毒,餐盒需要...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-09 14:21:00
  • 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
  • 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: